Objeto Module
El objeto MODULE proporciona información de estado acerca de un módulo. Para seleccionar un objeto de módulo concreto, establezca el operando Object Name de la instrucción GSV/SSV en el nombre del módulo. El módulo especificado debe estar presente en la sección I/O Configuration del Controller Organizer y debe tener un nombre de dispositivo.
Puede obtener acceso directamente a un objeto MODULE desde una instrucción Add-On. Anteriormente, podía obtener acceso a los datos del objeto MODULE, pero no desde dentro de una instrucción Add-On.
Debe crear un parámetro Module Reference al definir la instrucción Add-On que desea que tenga acceso a los datos del objeto MODULE. Un parámetro Module Reference es un parámetro InOut del tipo de datos MODULE que apunta al objeto MODULE de un módulo de hardware. Puede utilizar los parámetros de referencia al módulo tanto en la lógica de la instrucción Add-On como en la lógica del programa.
Parámetro de referencia de módulo

Para obtener más información acerca del parámetro Module Reference, consulte la ayuda en línea de la aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
y el documento Logix 5000 Controllers Add-On Instructions Programming Manual, publicación 1756-PM010.El objeto MODULE utiliza los siguientes atributos para proporcionar información de estado:
- EntryStatus
- FaultCode
- FaultInfo
- FWSupervisorStatus
- ForceStatus
- Instancia
- LEDStatus
- Modo
- Path
Entregue su opinión