Establecer la configuración del Protocolo de Internet

Utilice la vista
Protocolo de Internet
para definir la Configuración del protocolo de Internet (Internet Protocol, IP) de los dispositivos que no son controladores. La vista
Protocolo de Internet
solo está disponible en los dispositivos con un puerto Ethernet incrustado.
CONSEJO:
La configuración es de solo lectura cuando el dispositivo es un controlador. Además, las opciones de configuración se muestran atenuadas y no tienen ningún valor cuando el dispositivo está:
  • Fuera de línea.
  • En línea y ocurre un error de comunicación.
  • Configurado a través de los interruptores del dispositivo (para dispositivos compatibles con el ajuste de la dirección IP mediante interruptores)
Requisitos previos
  • Debe estar en línea y en comunicación con el dispositivo.
  • Asegúrese de que una interrupción de la conexión en este momento no suponga un problema.
    IMPORTANTE:
    Para ajustar la configuración de IP, es necesario escribir datos en el dispositivo, lo que interrumpe la conexión con el dispositivo y con cualquier otro dispositivo conectado a través de este. También se pueden interrumpir las conexiones de otros controladores. No interrumpa la conexión en un dispositivo que se está usando actualmente para controlar.
Para establecer la configuración de IP
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Protocolo de Internet
    .
  2. En la vista
    Protocolo de Internet
    , para
    Configuración del Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP)
    , seleccione
    Establecer manualmente la configuración de IP
    .
    CONSEJO:
    Para obtener automáticamente la configuración de IP de un servidor de la red mediante los protocolos BOOTP o DHCP, seleccione
    Obtener automáticamente la configuración de IP mediante BOOTP
    u
    Obtener automáticamente la configuración de IP mediante DHCP
    .
  3. Para
    Configuración de IP
    , especifique estos parámetros:
    • Dirección IP del dispositivo físico
      Introduzca la dirección única utilizada por el protocolo IP para redirigir la información hacia y desde el dispositivo.
      CONSEJO:
      Si aparece un mensaje en el que se indica que la dirección IP del dispositivo físico no coincide con la de las propiedades del dispositivo, seleccione
      Utilizar dirección IP de las propiedades
      para rellenar
      Dirección IP del dispositivo físico
      con los datos de la vista
      Información general
      .
    • Introduzca una extensión del esquema de dirección IP que permita que un sitio use un solo ID de red para múltiples redes físicas.
    • Introduzca una dirección utilizada para conectar redes físicas individuales a un sistema de redes.
  4. (opcional) Especifique los parámetros restantes para la
    Configuración de IP
    :
  5. Seleccione
    Establecer
    para escribir los cambios en el dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal