Dirección del servidor DNS principal/secundario

Esta opción de configuración permite que un servidor acepte una dirección basada en texto y realice una búsqueda en la base de datos para convertir dicha dirección en una dirección IP que pueda ser usada por la red. Si un mensaje usa una dirección de nombre de host, esta se debe convertir de alguna manera en una dirección IP antes de que se envíe al controlador de destino. Cuando el dispositivo Ethernet del controlador transmisor tiene una dirección de servidor DNS configurada, el servidor DNS se usa para tomar la dirección del nombre de host y convertirla en la dirección IP del dispositivo de destino y el mensaje se puede enviar. Los dos campos aparecen establecidos en 0.0.0.0 como opción predeterminada.
Cada octeto de la dirección IP debe estar dentro del rango de 0 a 255. El primer octeto no puede ser 127 ni mayor que 223.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal