Dirección IP
La dirección IP identifica a cada nodo en la red IP (o sistema de redes conectadas). Cada nodo TCP/IP en una red (incluido el dispositivo Ethernet) debe tener una dirección IP única.
La dirección IP tiene 32 bits de largo y consta de una sección de ID de red y una sección de ID del host. Cada red es una red Clase A, Clase B o Clase C. La clase de red determina el formato de una dirección IP.
Cada nodo en la misma red física debe tener una dirección IP de la misma clase y el mismo ID de red. Cada nodo en la misma red física debe tener un ID de host diferente, lo que proporciona una dirección IP única.
Las direcciones IP se escriben como cuatro enteros decimales separados por puntos (es decir, xxx.xxx.xxx.xxx), donde cada entero (o xxx) es un número entre 0 y 255 que proporciona el valor de un byte de la dirección IP.
El primer octeto de la dirección IP no puede ser 0, 127 ni un número mayor que 223. Si introduce alguno de estos valores e intenta descargar esta configuración usando el botón Establecer, aparecerá un mensaje de error y no se enviarán los valores al dispositivo.
Por ejemplo, la dirección IP de 32 bits:
00000011 00000000 00000000 00000001 se escribe 3.0.0.1.
Se puede distinguir la clase de una dirección IP mediante el primer entero en su dirección IP de decimales con puntos como:
Rango de primer entero | Clase |
|---|---|
0 - 127 | A |
128 - 191 | B |
192 - 223 | C |
224 - 255 | Otro |
CONSEJO:
Póngase en contacto con el administrador de red o con el Centro de información sobre redes para obtener una dirección IP única para asignar al dispositivo.
Entregue su opinión