Nombre de host
El nombre de host es el nombre único que identifica a un equipo en una red.
En Internet, el nombre de host tiene el formato comp.xyz.net. Si solo hay un sitio de Internet, el nombre de host coincide con el de dominio.
Un equipo puede tener más de un nombre de host si aloja a más de un sitio de Internet (por ejemplo, home.xyz.net y comp.xyz.net). En ese caso, home y comp son nombres de host y xyz.net es el nombre de dominio.
Los caracteres válidos constan de:
- Números dentro del rango 0…9
- Caracteres Alfa dentro del rango de A a Z (mayúsculas o minúsculas)
- Guion
- Punto
- No más de 64 caracteres ASCII válidos
- El primer carácter del nombre de host debe ser un carácter alfanumérico (en el rango de A a Z [mayúsculas o minúsculas])
- El último carácter del nombre de host no puede ser ni un punto ni un guion
- El nombre de host no puede contener dos puntos consecutivos
A continuación, se indican algunos ejemplos de nombres de host válidos:
- HostName.com
- HostName
- HostName.123
- Host-2-Name.com
- HostName.DomainName.com
- Host123Name456.789DomanName000.com
A continuación, se indican algunos ejemplos de nombres de host no válidos:
- .HostName.com
- HostName.com.
- HostName..com
- HostName.com-
- 123.com
- 1234567890
Entregue su opinión