Máscara de subred

El direccionamiento de subred es una extensión del esquema de dirección IP que permite que un sitio use un solo ID de red para múltiples redes físicas. El enrutamiento fuera del sitio continúa dividiendo la dirección IP en una ID de red y una ID de host a través de la clase. Dentro de un sitio, la máscara de subred se usa para dividir la dirección IP en una porción de ID de red y una porción de ID de host personalizados. Este campo se establece en 0.0.0.0 como opción predeterminada.
Por ejemplo, utilice la red 2, una red de clase B, y agregue otra red física. Al seleccionar esta máscara de subred, se agregan dos bits de ID de red adicionales, lo que permite utilizar cuatro redes físicas:
11111111 11111111 11000000 00000000 = 255.255.192.0
Dos bits del ID de host clase B se han usado para extender el ID de red. Cada combinación única de bits en la sección del ID de host donde los bits de máscara de subred están establecidos en 1, especifica una red física diferente.
La nueva configuración es:
1756enetex
Se ha añadido una segunda red con los hosts D y E. La puerta de enlace G2 conecta la red 2.1 con la red 2.2. Los hosts D y E usarán la puerta de enlace G2 para comunicarse con hosts que no están en la red 2.2. Los hosts B y C usarán la puerta de enlace G para comunicarse con hosts que no están en la red 2.1. Cuando B se está comunicando con D, G (la puerta de enlace configurada para B) enrutará los datos de B a D a través de G2.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal