Nombre de dominio
Los caracteres válidos constan de:
- Números dentro del rango 0…9
- Caracteres Alfa dentro del rango de A a Z (mayúsculas o minúsculas)
- Guion
- Punto
- No más de 48 caracteres ASCII válidos
- El primer y el último carácter del Nombre de dominio no pueden ser ni un punto ni un guion
- La última parte del Nombre de dominio solo puede contener caracteres alfa
- El Nombre de dominio no puede contener dos puntos consecutivos
El formato válido del nombre de dominio es:
- a.b.c.d
- a.b.c
- a.b
- a
Por ejemplo, los siguientes son nombres de dominio válidos:
- xyz.xxx.yyy.com
- 123.xxx.yyy.com
- 123.123.123.com
- 123.123.com
Estos son ejemplos de nombre de dominio no válidos:
- 123345789123
- 1234567890
- 123.
- .467
- 123..com
Entregue su opinión