Vista Protocolo de Internet
Utilice la vista
Protocolo de Internet
para ver y establecer la configuración del Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP) para un dispositivo. La configuración define cómo se dirigen los datos hacia y desde el dispositivo, y dentro de la red. La vista Protocolo de Internet
solo está disponible para dispositivos con un puerto Ethernet incrustado y los valores configurados solo se muestran cuando el dispositivo está en línea.Para los dispositivos de controlador, puede:
- Ver la configuración de IP.
- Actualizar la comunicación para obtener la información más reciente acerca de la configuración de IP del dispositivo.
Para los dispositivos que no son de controlador, puede:
- Seleccionar el modo de configuración deseado para el dispositivo.
- Introducir la configuración de IP si se utiliza la opción de configuración manual.
- Ver la configuración de IP.
- Actualizar la comunicación para obtener la información más reciente acerca de la configuración del puerto del dispositivo.
Los ajustes de IP se pueden configurar manualmente o se pueden obtener automáticamente mediante los protocolos BOOTP o DHCP, en función del dispositivo.
CONSEJO:
La dirección IP se puede establecer a través de los interruptores del dispositivo (para dispositivos que admitan el establecimiento de la dirección IP mediante dispositivo).
Si se utiliza este método, consulte la etiqueta situada en un lateral del dispositivo para obtener más información acerca del establecimiento de interruptores y de la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de puerta de enlace resultantes.
Entregue su opinión