Deshabilitar la configuración IP establecida mediante interruptores del dispositivo

Si utiliza los interruptores del dispositivo para establecer la dirección IP,
Configuración IP establecida mediante interruptores del dispositivo
se establecerá automáticamente.
Para deshabilitar la configuración IP establecida mediante interruptores del dispositivo
  1. Cambie los ajustes de los interruptores del dispositivo.
  2. Restablezca el dispositivo de una de estas dos maneras:
    • Apague y vuelva a encender el dispositivo.
    • Seleccione
      Restablecer dispositivo
      en la vista
      Información de dispositivo
      .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal