Vista Puntos

Utilice la vista
Puntos
para:
  • Definir el tiempo de un filtro de entrada.
  • Habilitar enclavamiento de sello de hora.
  • Habilitar un sello de hora mediante CST o CIP Sync.
  • Habilitar una captura de sello de hora para cada punto de entrada.
  • Habilitar la detección de vibración.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal