Parámetros de la vista Puntos
La vista
Puntos
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Filtros de entrada Tiempo de filtro Desactivado -> Activado/Activado -> Desactivado | Especifica un valor (en milisegundos) con el que retardar la transición de Desactivado a Activado ( Desactivado -> Activado ) y de Activado a Desactivado (Activado -> Desactivado ). Este retardo es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos. |
Enclavar sello de hora | Seleccione para enclavar el sello de hora en CST o CIP Sync.
|
Habilitar captura de sello de hora | Active la casilla de cada punto de entrada del que desee capturar eventos Desactivado -> Activado y Activado ->Desactivado . Si se activa una casilla, se captura el evento especificado del punto de entrada correspondiente. |
Detección de vibración | Detecta una señal de vibración procedente de un dispositivo conectado a un punto de entrada y omite los datos. Especifique el número aceptable de transiciones de entrada dentro de un período de tiempo especificado antes de que se considere que la señal es una vibración:
|
Entregue su opinión