Habilitar el sello de hora en CIP Sync
Habilite el sello de hora del dispositivo mediante CIP Sync cuando esté disponible. Deshabilitar los sellos de hora de funciones mediante la Hora coordinada del sistema (Coordinated System Timer, CST) o la Hora universal coordinada (UCT) si se reciben pares.
Este parámetro solo está disponible en los dispositivos 1756-IB16ISOE revisión 2 configurados para el
modo CIP Sync 10X FIFO
o la conexión de CIP Sync por punto
. El parámetro no está disponible para la revisión 1.Para habilitar el sello de hora en CIP Sync
- En la ficha del dispositivo, seleccionePuntos.
- En la vistaPuntos, seleccioneEnclavar sello de horay, a continuación, seleccioneCIP Sync.
- SeleccioneAceptarpara guardar los cambios.
Entregue su opinión