Habilitar una captura de sello de hora
Habilite una captura de sello de hora para indicar al dispositivo de secuencia de eventos que introduzca un sello de hora para las transiciones de puntos de entrada específicos.
Para habilitar una captura de sello de hora
- En la ficha del dispositivo, seleccionePuntos.
- En la vistaPuntos, en la columnaHabilitar captura de sello de hora, seleccione cuándo se debe capturar el sello de hora de cada punto de entrada:
- Transición de DESACTIVADO a ACTIVADO
- Transición de ACTIVADO a DESACTIVADO
- Transiciones de DESACTIVADO a ACTIVADO y de ACTIVADO a DESACTIVADOCONSEJO:Puede activar o desactivar al mismo tiempo todas las casillas de una columna haciendo clic en la casilla del encabezado de cada columna.
- SeleccioneAceptarpara guardar los cambios.
Entregue su opinión