Acerca de la detección de vibración
Para detectar un dispositivo de entrada con fallos conectado al dispositivo de secuencia de eventos, el dispositivo puede usar la detección de vibración para detectar una señal de vibración procedente de un dispositivo conectado a una de sus entradas (por ejemplo, transiciones rápidas de un contacto fallido) e ignorar los datos. Si no se tiene en cuenta, la vibración puede ocasionar que el dispositivo asigne un sello de hora a transiciones de entrada no válidas. Generalmente, las señales de vibración provocan que las entradas realicen muchas transiciones con errores en poco tiempo.
Para configurar la detección de vibración de una entrada, debe definir un número aceptable de transiciones de entrada en un período de tiempo específico.
- Si el número de transiciones de entrada llega al número especificado en el período de tiempo configurado, el dispositivo tiene en cuenta el punto en vibración, el dispositivo de entrada defectuoso, y omite la última transición (es decir, borra cualquier dato con sello de hora para la transición desde su búfer) y todas las transiciones posteriores mientras continúa la vibración.
- Si el número de eventos en el tiempo específico es menor que el número definido, la entrada no entra en vibración y se producirán sellos de hora para todas las transiciones.
- Si una entrada está vibrando, se establece el bit de fallo correspondiente a dicha entrada.
- Después de que un punto entre en vibración, todas las transiciones de dicha entrada se omiten hasta que el punto deja de vibrar. Una entrada deja de vibrar si finaliza el tiempo de vibración configurado y no se produce ninguna transición nueva en la entrada.
Entregue su opinión