Habilitar el enclavamiento de CST

Enclave todas las transiciones de Hora coordinada del sistema (Coordinated System Timer, CST) para que no se sobrescriba un evento sin confirmación. Por ejemplo, en el modo de 16 canales, en una secuencia de eventos de DESACTIVADO a ACTIVADO a DESACTIVADO, se registran las primeras transiciones DESACTIVADO y ACTIVADO, mientras que la transición DESACTIVADO final se omite. Todas las transiciones posteriores en ese punto también se omitirán hasta que se confirmen o se restablezcan.
Si la casilla está desactivada, la segunda transición DESACTIVADO del ejemplo anterior sobrescribiría inmediatamente la primera transición DESACTIVADO, incluso si el controlador aún no había extraído los datos.
Para habilitar el enclavamiento de CST
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Puntos
    .
  2. En la vista
    Puntos
    , seleccione
    Enclavar sello de hora
    y, a continuación, seleccione
    CST
    .
  3. Seleccione
    Aceptar
    para guardar los cambios.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal