Habilitar la detección de vibración
Utilice la detección de vibración para detectar una señal de vibración (por ejemplo, transiciones rápidas desde un contacto fallido) desde un dispositivo conectado a un punto de entrada del dispositivo e ignorar los datos. Generalmente, las señales de vibración provocan que las entradas realicen muchas transiciones con errores en poco tiempo.
Para habilitar la detección de vibración
- En la ficha del dispositivo, seleccionePuntos.
- En la vistaPuntos, por cada punto de entrada:
- En la columnaDetección de vibración > Habilitar, active la casilla para habilitar la detección de vibración.
- En la columnaDetección de vibración > N.º de eventos, introduzca el número de transiciones de entrada aceptables que se pueden producir en un período de tiempo específico antes de que se determine que la entrada es una vibración.
- En la columnaDetección de vibración > Tiempo, introduzca el período de tiempo en milisegundos en el que se cuenta el número de transiciones de entrada.
- SeleccioneAceptarpara guardar los cambios.CONSEJO:Puede activar o desactivar al mismo tiempo todas las casillas de una columna haciendo clic en la casilla del encabezado de cada columna.
Entregue su opinión