Acerca del enclavamiento de CST

Use el enclavamiento de la Hora coordinada del sistema (Coordinated System Timer, CST) para impedir que el dispositivo de Secuencia de eventos sobrescriba los datos de entrada después de que se produzca el sello de hora.
Cuando se habilita
Enclavar sello de hora en CST
en la vista
Puntos
, el dispositivo solo marca el sello de hora de un número específico de transiciones de entrada (por ejemplo, la primera transición en CST por modo Punto) y omite las futuras transiciones de entrada hasta que el controlador borra los datos con sello de hora ya recibidos.
Cuando
Enclavar sello de hora en CST
está deshabilitado, el dispositivo marca el sello de hora en cada transición de entrada y puede sobrescribir los datos con sello de hora registrados anteriormente si el controlador no los confirma lo suficientemente rápido.
En el modo FIFO, el dispositivo de Secuencia de eventos envía datos de entrada del evento actual al controlador inmediatamente después de que se haya establecido el sello de hora de la primera transición de entrada y con cada Intervalo entre paquetes solicitado (Requested Packet Interval, RPI).
Esta función se establece en todo el dispositivo y está habilitada de manera predeterminada.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal