- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
CODESYS-Station
Eigenschaften
Name | BrowseName | DataType | Beschreibung |
---|---|---|---|
Gateway-IP | GatewayIP | IP-Adresse eines gültigen CODESYS-Gateways, das im Netzwerk verfügbar ist; in der Regel die IP-Adresse des Controllers | |
Port | Port | TCP/IP-Port, der für die Verbindung mit dem Controller verwendet wird. Den Wert erhalten Sie aus der CODESYS PLC-Programmierumgebung: Wählen Sie im Menü „Online“ die Option „Kommunikationsparameter“ aus | |
Gerätename/Adresse | PLCAddress | Der Gerätename des CODESYS-Controllers oder seine IP-Adresse. Die IP-Adresse kann sich auf denselben Computer beziehen, auf dem der Treiber mit der lokalen IP-Adresse oder localhost ausgeführt wird | |
Timeout | Timeout | Maximale Wartezeit in Millisekunden für den Empfang einer Antwort vom Controller | |
Vorgangscode | OperationCode | (Von Kommunikationsstation übernommen) | |
Tags | Tags | (Von Kommunikationsstation übernommen) | |
Typen | Types | (Von Kommunikationsstation übernommen) |
Rückmeldung geben