IUAVariable.RemoteWrite(value, timeoutMilliseconds)

Schreibt den im ersten Argument angegebenen Wert in die Variable, die es aufruft. Das zweite optionale Argument legt den Timeout-Zeitraum fest.
void RemoteWrite(UAValue
value
, double
timeoutMilliseconds
);

Argumente

value
(UAValue)
Der zu schreibende Wert.
timeoutMilliseconds
(double)
Die Timeout-Zeitdauer in Millisekunden, nach deren Ablauf die API eine Ausnahme erzeugt.
TIPP: Wenn keine Angabe erfolgt, ist der Standardwert des Arguments
30000
(30 Sekunden).

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der Wert
42
in die Variable
Speed
geschrieben.
var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); currentSpeed.RemoteWrite(42);
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal