Beispiel einer interaktiven Sitzung und eines Präsentationsmoduls

In diesem Beispiel sind die Startseiten in den interaktiven Sitzungen für
Benutzer1
,
Benutzer2
und
Benutzer3
Instanzen der im Präsentationsmodul festgelegten Startseite.
Jede Startseite enthält mehrere Instanzen der gleichen
A
-,
B
- und
C
-Objekte. Die Objekte werden auf der Grundlage der dynamischen Logik des jeweiligen Benutzers ein- oder ausgeblendet. Der Text wird auf der Grundlage des Gebietsschemas des Benutzers übersetzt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal