Typen der Benutzeridentität für einen Client

Wenn ein Client eine Verbindung zu einem Server herstellt, überträgt der Client Informationen, die den Benutzer identifizieren.
Zu den Typen der UA-Authentifizierung gehören:
  • Identitäts-Token Anonym
    . Keine Informationen über den Benutzer verfügbar.
  • Identitäts-Token Benutzername/Passwort
    . Der Benutzer wird durch den Benutzernamen und das Passwort identifiziert. Der Client sendet das Passwort des Benutzers an den Server.
  • Zertifikat
    . Benutzer wird durch ein X.509v3-Zertifikat identifiziert. Der Client sendet dem Server eine Signatur, die mit dem zum Zertifikat gehörenden privaten Schlüssel erstellt wurde.
    TIPP: Das Zertifikat muss auf dem Server installiert und vertrauenswürdig sein.
    Allgemeiner Name
    muss den Namen des Benutzers angeben, der sich anmelden soll. Der Benutzer muss auf dem OPC UA-Server vorhanden sein. Weitere Informationen finden Sie unter Zertifikat erstellen.
Die Anmeldedaten müssen mit seinem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt werden, auch wenn keine Signatur und Verschlüsselung der Meldung erfolgt.
Der Typ der Authentifizierung wird in den Eigenschaften des OPC UA-Client-Objekts festgelegt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.