Den Ausgabewert einer benutzerdefinierten Methode lesen

Lesen Sie den Wert, der von einer in NetLogic definierten benutzerdefinierten Methode zurückgegeben wird.
Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Methoden und NetLogic.
  1. Den Ausgabewert einer benutzerdefinierten Methode lesen
  2. Wählen Sie in
    Projektansicht
    das Objekt aus, das die Methode auslösen soll.
    Wählen Sie zum Beispiel ein Schaltflächen-Objekt aus.
  3. Verknüpfen Sie in
    Eigenschaften
    ein Ereignis mit der benutzerdefinierten Methode.
    Ordnen Sie zum Beispiel die benutzerdefinierte Methode dem
    MouseClick-Ereignis
    des Schaltflächen-Objekts zu.
    Weitere Informationen finden Sie unter Methode zu einem vorhandenen Ereignis hinzufügen.
  4. Wählen Sie in
    Projektansicht
    das Objekt aus, das den Ausgabewert der Methode lesen soll.
    Wählen Sie z. B. eine Beschriftungs- oder ein Textfeld-Objekt aus.
  5. Erstellen Sie in
    Eigenschaften
    einen dynamischen Link zwischen der Eigenschaft zum Lesen des Methodenausgabewerts und dem Ausgabeargument des Objekts, das die Methode auslöst.
    Weitere Informationen finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
    Erstellen Sie zum Beispiel einen dynamischen Link zwischen der Eigenschaft
    Text
    und
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    ObjectTriggeringMethod
    EventHandler
    MethodsToCall
    MethodContainer
    #
    OutputArguments
    OutputArgument
    .
Dieses Beispiel zeigt eine benutzerdefinierte Methode, die zwei Zahlen addiert. Das Textfeld-Objekt zeigt den zurückgegebenen Wert an.
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
ReadMethodOutputValue.zip.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.