Zeitzonen in Trenddiagrammen

Zur Laufzeit zeigt das
Trendgrafik
-Objekt die Daten auf der x-Achse in der UTC-Standardzeitzone an.
Mithilfe der Eigenschaft
Referenzzeitzone
des Diagramms geben Sie an, ob die Daten in der lokalen Zeitzone oder in der Sitzungszeitzone angezeigt werden sollen. Wenn das
Trenddiagramm
-Objekt mit einem
Datenlogger
verbunden ist, müssen Sie die Eigenschaft
Lokales Zeitprotokoll
der Anwendung aktivieren, damit die Daten in der lokalen Zeitzone gespeichert werden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal