Modulanweisungen
Verwenden Sie Modul-Anweisungen zum Lesen oder Schreiben von Daten an oder von einem Modul, mithilfe von Signalen, die an ein Gerät gesendet werden, das physisch mit einem programmierbaren logischen Controller verbunden ist.
Anweisung | Beschreibung |
|---|---|
Liest die Header-Informationen des Speichermoduls. | |
Liest Modulinformationen aus einem Plug-In- oder Erweiterungsmodul. | |
Liest Modulinformationen aus einem generischen Plug-In- oder Erweiterungsmodul. | |
Liest Daten aus einem generischen Plug-in-Modul. | |
Setzt die Hardware für ein generisches Plug-In-Modul zurück. | |
Schreibt Daten in ein generisches Plug-In-Modul. | |
Liest den TrimPot-Wert aus einem bestimmten TrimPot. |
Rückmeldung geben