TRIMPOT_READ (read trimpot)
Die TRIMPOT_READ-Anweisung liest den TrimPot-Wert aus einem bestimmten Trimpot.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro820
L20E-, Micro850
L50E- und Micro870
L70E-Controller.TRIMPOT_READ

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Enable | Eingang | BOOL | Anweisungsblock aktivieren.
|
TrimPotID | Eingang | UINT | Die ID des zu lesenden TrimPot. TrimPotID ist in Definition der Trimpot-ID definiert. |
TrimPotValue | Ausgang | UINT | Aktueller TrimPot-Wert. |
Sts | Ausgang | UINT | Der Status des Trimpot-Lesevorgangs. TRIMPOT-Statuscodes (Sts):
|
ENO | Ausgang | BOOL | Aktivieren der Ausgabe. Gilt nur für Kontaktplan-Programme. |
TRIMPOT_READ-Beispiele
Beispiel für ein TRIMPOT_READ-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen TRIMPOT_READ-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten TRIMPOT-Text

Rückmeldung geben