Definition der Trimpot-ID
In der folgenden Tabelle wird die Trimpot-ID-Definition beschrieben, die in der TRIMPOT_READ-Anweisung verwendet wird.
Auswahl der Ausgabe | Bit | Beschreibung |
|---|---|---|
Definition der Trimpot-ID | 15 - 13 | Modultyp des Trimpot:
|
12 - 8 | Schacht-ID des Moduls:
| |
7 - 4 | Trimpot-Typ:
| |
3 - 0 | Trimpot-ID innerhalb des Moduls:
Die Trimpot-ID beginnt bei 0. |
Rückmeldung geben