MODULE_INFO

Die MODULE_INFO-Anweisung liest Modulinformationen aus einem Plug-In- oder Erweiterungsmodul.
Details zum Betrieb:
  • Plug-in-Modulinformationen werden zur Laufzeit gelesen.
  • Das 2080-MEMBAK-RTC Plug-in-Speichermodul wird nicht unterstützt.
  • Erweiterungsmodulinformationen werden gelesen, wenn das Modul eingeschaltet wird.
  • Wenn ein Plug-in- oder Erweiterungsmodul nicht mit einer Modul-ID, einem Produkt-Typ oder einem Produktcode definiert wird, gibt der Vorgang MODULE_INFO 0 für den jeweiligen Ausgabeparameter zurück.
  • Die Identifizierungsinformationen für Plug-in- und Erweiterungsmodule werden durch Allen-Bradley definiert und wird nachstehend als Teil der Beschreibung MODULE_INFO bereitgestellt.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller. Erweiterungsmodule werden nur für
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller unterstützt.
MODULE_INFO
MODULE_INFO
MODULE_INFO-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
Enable
Eingang
BOOL
Anweisungsblock aktivieren.
  • TRUE: Führt MODULE_INFO-Lesevorgang aus.
  • FALSE: Führt den Lesevorgang nicht aus. Alle Ausgangsdatenwerte werden auf 0 zurückgesetzt.
ModuleType
Eingang
USINT
Identifiziert den Modultyp:
  • 1: 2085-Erweiterungsmodul
  • 2: 2080 Plug-In-Modul
SlotID
Eingang
USINT
Die Steckplatznummer, an der sich das Plug-in- oder Erweiterungsmodul befindet.
Schacht-IDs sind: 1, 2, 3, 4 und 5
Schacht 1 befindet sich ganz links.
Done
Ausgang
BOOL
  • TRUE: Vorgang erfolgreich abgeschlossen
  • FALSE: Vorgang kann nicht ausgeführt werden, oder ein Fehler ist aufgetreten.
Present
Ausgang
BOOL
Erkennt das Plug-in- oder Erweiterungsmodul im Steuerungssteckplatz.
  • TRUE: Modul ist physisch vorhanden.
  • FALSE: Modul ist nicht physisch vorhanden.
ModID
Ausgang
UINT
Die Kennung für das Modul im Controller-Steckplatz.
  • Plug-in-Module werden mit einer eindeutigen Modul-ID definiert.
  • Erweiterungsmodule werden nicht mit einer eindeutigen Modul-ID definiert, ModID gibt 0 zurück.
VendorID
Ausgang
UINT
Die Hersteller-ID des Plug-in- oder Erweiterungsmoduls.
Bei Allen Bradley-Produkten lautet die Hersteller-ID 1.
ProductType
Ausgang
UINT
Der Produkt-Typ des Plug-in- oder Erweiterungsmoduls.
ProductCode
Ausgang
UINT
Der Produktcode des Plug-in- oder Erweiterungsmoduls.
ModRevision
Ausgang
UINT
Die Revisionsinformationen des Plug-in- oder Erweiterungsmoduls.
Error
Ausgang
BOOL
Zeigt das Vorhandensein eine Fehlerbedingung an.
  • TRUE: Es wurde ein Fehler erkannt.
  • FALSE: Kein Fehler.
ErrorID
Ausgang
USINT
Ein eindeutiger numerischer Wert, der den Fehler angibt. Die Fehler sind in den MODULE_INFO-Fehlercodes definiert.
MODULE_INFO-Fehlercodes
Fehlercode
Beschreibung
1
Ungültiger Modultyp.
Ändern Sie diesen in einen gültigen Modultyp.
Die gültigen Modultypen sind:
  • 1: 2085-Erweiterungsmodul Nur auf
    Micro850
    L50E-Controllern unterstützt.
  • 2: 2080 Plug-In-Modul Auf
    Micro820
    L20E- und
    Micro850
    L50E-Controllern unterstützt.
2
Ungültige Steckplatznummer.
Ändern Sie diese in eine gültige Steckplatznummer.
3
Ungültiger Erweiterungsmodultyp.
4
Schwerwiegender Fehler für Erweiterungsmodul.
5
Informationen lesen wird für Plug-in-Modul nicht unterstützt.
6
Lesefehler des Plug-in-Moduls beim Lesen der Modul-ID aufgetreten.
7
Lesefehler des Plug-in-Moduls beim Lesen der Lieferanten-ID aufgetreten.
8
Lesefehler des Plug-in-Moduls beim Lesen des Produkt-Typs aufgetreten.
9
Lesefehler des Plug-in-Moduls beim Lesen des Produktcodes aufgetreten.
10
Lesefehler des Plug-in-Moduls beim Lesen der Modulrevision aufgetreten.

MODULE_INFO-Beispiele

Beispiel für ein MODULE_INFO-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein MODULE_INFO-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für einen MODULE_INFO-Kontaktplan
Beispiel für einen MODULE_INFO-Kontaktplan
Beispiel für strukturierten MODULE_INFO-Text
Beispiel für strukturierten MODULE_INFO-Text
Ergebnisse
Ergebnisse
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal