PLUGIN_INFO (Plug-in-Informationen)
Die PLUGIN_INFO-Anweisung liest Modulinformationen aus einem generischen Plug-In- oder Erweiterungsmodul.
Wenn kein generisches Plug-In- oder Erweiterungsmodul vorhanden ist, werden alle Werte auf null (0) zurückgesetzt.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro820
L20E-, Micro850
L50E- und Micro870
L70E-Controller.PLUGIN_INFO

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Enable | Eingang | BOOL | Anweisungsblock aktivieren.
|
SlotID | Eingang | UINT | Plug-In-Steckplatznummer:
Nummer des Erweiterungsplatzes:
|
ModID | Ausgang | UINT | Physische ID des generischen Plug-In-Moduls.
|
VendorID | Ausgang | UINT | Hersteller-ID des generischen Plug-In- oder Erweiterungsmoduls. Bei Allen Bradley-Produkten lautet die Lieferanten-ID 1. Wenn kein Plug-In- oder Erweiterungsmodul vorhanden ist, VendorID = 0x0000. |
ProductType | Ausgang | UINT | Produkttyp des generischen Plug-In- oder Erweiterungsmoduls. Wenn kein Plug-In- oder Erweiterungsmodul vorhanden ist, ProductType = 0x0000. |
ProductCode | Ausgang | UINT | Produktcode des generischen Plug-In- oder Erweiterungsmoduls. Wenn kein Plug-In- oder Erweiterungsmodul vorhanden ist, ProductCode = 0x0000. |
ModRevision | Ausgang | UINT | Revisionsinformationen des generischen Plug-In- oder Erweiterungsmoduls. Wenn kein Plug-In- oder Erweiterungsmodul vorhanden ist, ModRevision = 0x0000. |
ENO | Ausgang | BOOL | Aktivieren der Ausgabe. Gilt nur für Kontaktplan-Programme. Die ENO-Ausgabe wird im Kontaktplan automatisch hinzugefügt. |
PLUGIN_INFO-Beispiele
Beispiel für ein PLUGIN_INFO-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen PLUGIN_INFO-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten PLUGIN_INFO-Text

Ergebnisse

Rückmeldung geben