PLUGIN_READ (Plug-In lesen)
Die PLUGIN_READ-Anweisung liest Daten aus einem generischen Plug-in-Modul.
Wenn kein generisches Plug-in-Modul vorhanden ist, werden alle Werte auf null (0) zurückgesetzt.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro820
L20E-, Micro850
L50E- und Micro870
L70E-Controller.PLUGIN_READ

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Enable | Eingang | BOOL | Anweisungsblock aktivieren.
|
SlotID | Eingang | UINT | Nummer des Einsteckplatzes. Schacht-ID = 1,2,3,4,5 (beginnend mit dem äußersten linken Steckplatz = 1). |
Offset | Eingang | UINT | Adressversatz der ersten auszulesenden Daten; wird vom ersten Byte des generischen Plug-In-Moduls aus berechnet. |
DataLength | Eingang | UINT | Die Anzahl der zu lesenden Byte. |
DataArray | Eingang | USINT | Ein Array, das zum Speichern der aus dem generischen Plug-In-Modul gelesenen Daten verwendet wird. |
Sts | Ausgang | UINT | Statuscodes für PLUGIN_READ. Statuscodes (Sts):
|
ENO | Ausgang | BOOL | Aktivieren der Ausgabe. Gilt nur für Kontaktplan-Programme. |
PLUGIN_READ-Beispiele
Beispiel für ein PLUGIN_READ-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen PLUGIN_READ-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten PLUGIN_READ-Text

Rückmeldung geben