Internetprotokolleinstellungen konfigurieren

Verwenden Sie die Ansicht
Internetprotokoll
, um die IP-Einstellungen für Nicht-Controller-Geräte zu konfigurieren. Die Ansicht
Internetprotokoll
ist nur für Geräte mit einem eingebetteten Ethernet-Port verfügbar.
TIPP:
Die Einstellungen sind schreibgeschützt, wenn das Gerät ein Controller ist. Zusätzlich erscheinen die Einstellungen abgeblendet und ohne Werte, wenn das Gerät:
  • offline ist.
  • online ist und ein Kommunikationsfehler auftritt.
  • mit den Schaltern am Gerät (für Geräte, die die Einstellung der IP-Adresse mit Schaltern ermöglichen) konfiguriert ist
Voraussetzung
  • Sie müssen sich im Online-Modus befinden und mit dem Gerät zu kommunizieren.
  • Vergewissern Sie sich, dass eine Unterbrechung der Verbindung zu diesem Zeitpunkt akzeptabel ist.
    WICHTIG:
    Das Konfigurieren der IP-Einstellungen beinhaltet das Schreiben von Daten auf das Gerät, wobei die Verbindung zum Gerät und zu möglichen anderen über es verbundenen Geräten unterbrochen wird. Verbindungen mit anderen Controllern werden möglicherweise ebenfalls unterbrochen. Versuchen Sie niemals die Verbindung mit einem Gerät zu unterbrechen, das gegenwärtig für die Steuerung verwendet wird.
So konfigurieren Sie die IP-Einstellungen
  1. Wählen Sie auf dem Reiter für das Gerät
    Internetprotokoll
    aus.
  2. Wählen Sie in der Ansicht
    Internetprotokoll
    für
    Internetprotokoll (Internet Protocol, IP)-Einstellungen
    die Option
    IP-Einstellungen manuell konfigurieren
    aus.
    TIPP:
    Um die IP-Einstellungen automatisch von einem Server im Netzwerk über das BOOTP- oder DHCP-Protokoll zu beziehen, wählen Sie
    IP-Einstellungen mithilfe von BOOTP automatisch beziehen
    oder
    IP-Einstellungen mithilfe von DHCP automatisch beziehen
    .
  3. Spezifizieren Sie für
    Konfiguration der IP-Einstellungen
    die folgenden Parameter:
    • IP-Adresse des physischen Geräts
      Geben Sie die vom IP-Protokoll verwendete eindeutige Adresse ein, um Informationen zu und von dem Gerät zu leiten.
      TIPP:
      Wenn eine Meldung angezeigt wird, dass die IP-Adresse im physischen Gerät nicht mit der in den Geräteeigenschaften übereinstimmt, wählen Sie
      IP-Adresse für Eigenschaften verwenden
      aus, um die
      IP-Adresse des physischen Geräts
      mit den Daten in der Ansicht
      Übersicht
      zu füllen.
    • Geben Sie die Erweiterung der IP-Adressierung ein, mit der ein Standort eine einzige Netzwerk-ID für mehrere physische Netzwerke verwenden kann.
    • Geben Sie die verwendete Adresse zum Verbinden einzelner physischer Netzwerke zu einem Netzwerksystem ein.
  4. (optional) Geben Sie die verbleibenden Parameter für
    Konfiguration der IP-Einstellungen
    an:
  5. Wählen Sie
    Einstellen
    aus, um die Änderungen auf das Gerät zu schreiben.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal