Hostname
Der Hostname ist ein eindeutiger Name, der einen Computer in einem Netzwerk identifiziert.
Im Internet hat der Hostname das Format comp.xyz.net. Wenn nur eine einzige Internet-Site vorhanden ist, ist der Hostname mit dem Domänennamen identisch.
Ein Computer kann mehrere Hostnamen haben, wenn er mehr als eine Internet-Site hostet (beispielsweise home.xyz.net und comp.xyz.net). In diesem Fall sind „home“ und „comp“ Hostnamen, während xyz.net der Domänenname ist.
Gültige Zeichen bestehen aus:
- Zahlen im Bereich 0…9
- Alphabetische Zeichen im Bereich A…Z (Groß- oder Kleinbuchstaben)
- Bindestrich
- Zeitraum
- Nicht mehr als 64 gültige ASCII-Zeichen
- Das erste Zeichen des Hostnamens muss ein alphabetisches Zeichen (Groß- oder Kleinbuchstabe von A bis Z) sein.
- Das letzte Zeichen des Hostnamens darf weder ein Punkt noch ein Bindestrich sein
- Der Hostname darf keine zwei Punkte nebeneinander enthalten.
Einige Beispiele gültiger Hostnamen:
- HostName.com
- HostName
- HostName.123
- Host-2-Name.com
- HostName.DomainName.com
- Host123Name456.789DomanName000.com
Einige Beispiele ungültiger Hostnamen:
- .HostName.com
- HostName.com.
- HostName..com
- HostName.com-
- 123.com
- 1234567890
Rückmeldung geben