Primäre bzw. sekundäre DNS-Serveradresse
Diese Konfigurationsoption ermöglicht es einem Server, eine Adresse auf Textbasis anzunehmen und anschließend in einer Datenbank nachzusehen, um diese Adresse in eine IP-Adresse zu konvertieren, die vom Netzwerk verwendet werden kann. Wenn eine Meldung eine Hostnamensadresse verwendet, muss diese in eine IP-Adresse konvertiert werden, bevor sie an den Ziel-Controller übertragen werden kann. Wenn für das Ethernet-Gerät des übertragenden Controllers eine DNS-Server-Adresse konfiguriert ist, wird der DNS-Server verwendet, um die Adresse des Hostnamens in die IP-Adresse des Zielgeräts zu konvertieren, sodass die Meldung übertragen werden kann. Die Standardeinstellung für beide Felder ist 0.0.0.0.
Jedes Oktett der IP-Adresse muss im Bereich 0 bis 255 liegen. Das erste Oktett darf nicht 127 oder größer als 223 sein.
Rückmeldung geben