Gateway-Adresse
Ein Gateway verbindet einzelne physische Netzwerke zu einem Netzwerksystem. Wenn ein Knoten mit einem Knoten in einem anderen Netzwerk kommunizieren muss, überträgt das Gateway die Daten zwischen den beiden Netzwerken. Die folgende Abbildung zeigt, wie Gateway G die beiden Netzwerke Netzwerk 1 und Netzwerk 2 verbindet.

Wenn Host B (IP-Adresse 128.2.0.1) mit Host C kommuniziert, erkennt er an der IP-Adresse von C, dass C sich im selben Netzwerk befindet. In einer Ethernet-Umgebung löst B die IP-Adresse von C zu einer MAC-Adresse auf (über ARP) und kommuniziert auf diese Weise direkt mit C.
Wenn Host B mit Host A kommuniziert, erkennt er an der IP-Adresse von A, dass sich A in einem anderen Netzwerk befindet (die Netzwerk-IDs sind nicht identisch). Um Daten an A senden zu können, benötigt B die IP-Adresse des Gateways, das die beiden Netzwerke miteinander verbindet. In diesem Beispiel hat das Gateway in Netzwerk 2 die IP-Adresse 128.2.0.3.
Das Gateway hat zwei IP-Adressen (128.1.0.2 und 128.2.0.3). Die erste wird von Hosts in Netzwerk 1 und die zweite von Hosts in Netzwerk 2 verwendet. Um verwendbar zu sein, muss das Gateway eines Hosts mit einer Netzwerkkennung adressiert werden, die mit seiner eigenen Kennung übereinstimmt.
Die Standardeinstellung für dieses Feld ist 0.0.0.0.
Rückmeldung geben