Ansicht „Internetprotokoll“

Verwenden Sie die Ansicht
Internetprotokoll
, um die IP-Einstellungen für das Gerät anzuzeigen und zu konfigurieren. Die Einstellungen bestimmen, wie Daten zu und von dem Gerät und innerhalb des Netzwerks geleitet werden. Die Ansicht
Internetprotokoll
ist nur verfügbar für Geräte mit einem eingebetteten Ethernet-Port, und die konfigurierten Werte werden nur angezeigt, wenn das Gerät online ist.
Bei Controller-Geräten können Sie:
  • Die IP-Einstellungen anzeigen.
  • Die Kommunikation aktualisieren, um die neuesten IP-Einstellungsinformationen vom Gerät zu erhalten.
Bei Nicht-Controller-Geräten können Sie:
  • Den gewünschten Konfigurationsmodus für das Gerät auswählen.
  • Die IP-Einstellungen eingeben, falls Sie die manuelle Konfigurationsmethode verwenden.
  • Die IP-Einstellungen anzeigen.
  • Die Kommunikation aktualisieren, um die neuesten Informationen zu den Einstellungen der Portkonfiguration vom Gerät zu erhalten.
Die IP-Einstellungen können abhängig vom Gerät manuell konfiguriert oder mit dem BOOTP- oder DHCP-Protokoll automatisch konfiguriert werden.
TIPP:
Die IP-Adresse kann mit den Schaltern am Gerät eingestellt werden (für Geräte, die die Einstellung der IP-Adresse nach Gerät unterstützen).
Wenn Sie diese Methode verwenden, beachten Sie die Bezeichnung an der Seite des Geräts für weitere Informationen über die Schaltereinstellungen und die daraus resultierende IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway-Adresse.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal