„Mithilfe von Schaltern am Gerät eingestellte IP-Einstellungen“ deaktivieren
Wenn Sie mithilfe der Schalter am Gerät die IP-Adresse einstellen, wird die Option
Mithilfe von Schaltern am Gerät eingestellte IP-Einstellungen
automatisch ausgewählt.So deaktivieren Sie „Mithilfe von Schaltern am Gerät eingestellte IP-Einstellungen“
- Ändern Sie die Schaltereinstellungen am Gerät.
- Setzen Sie das Gerät auf zweierlei Weise zurück:
- Aus- und Wiedereinschalten des Geräts.
- Auswahl vonGerät zurücksetzenin der AnsichtGeräteinformationen.
Rückmeldung geben