Loading

Arena 模擬軟體常見問題

Arena 安裝、啟用及一般使用最常見問題
人員觸摸帶有問號的螢幕
Arena®模擬標誌
    • 概要
    • 客服中心
    • 客服中心
    • 食品與飲料
    • 食品與飲料
    • 政府與軍事
    • 政府與軍事
    • 醫療保健與醫院
    • 醫療保健與醫院
    • 物流
    • 物流
    • 製造
    • 製造
    • 採礦
    • 採礦
    • 石油與天然氣
    • 石油與天然氣
    • 包裝
    • 包裝
    • 港口與終端
    • 港口與終端
    • 零售
    • 零售
    • 供應鏈
    • 供應鏈
    • 案例研究
    • 案例研究
  • 學術界中的Arena®軟體
    • 概要
    • 常見問題
    • 常見問題
    • 系統需求
    • 系統需求
    • 培訓服務
    • 培訓服務
    • 諮詢服務
    • 諮詢服務
    • 概要
    • 尋找經銷商
    • 尋找經銷商
    • 軟體下載選項
    • 軟體下載選項
    • 案例研究
    • 案例研究
    • 部落格
    • 部落格
下載免費示範版

安裝

我可以在哪裡取得 Arena,以及如何安裝?
  1. 選擇 下載試用版。
  2. 填寫表單,包括您的電子郵件。
  3. 幾分鐘內將有一個連結發送到您的電子郵件。 如果電子郵件未出現在您的收件匣,請檢查垃圾郵件或垃圾桶資料夾。
  4. 點擊該連結,並將更新檔案儲存到桌面上的資料夾。
  5. 開啟該資料夾,然後在 Arena 更新檔案上按右鍵。
  6. 選擇 Winzip 解壓縮檔案,並解壓縮到此資料夾。
  7. 選擇 AUTORUN.EXE。
  8. 安裝 Arena。
如果您的電腦尚未安裝 Crystal Reports,請使用 Media Image>Redist>Crystal,然後雙擊 .msi 檔案進行安裝。
我可以在哪裡找到 FactoryTalk Activation Manager,以及如何安裝它?

Factory Talk Activation Manager 已包含在 Arena 軟體下載中。

  1. 如果您已經安裝 Arena,請直接前往步驟 8。
  2. 選擇 下載試用版。
  3. 填寫表單,包括您的電子郵件。
  4. 幾分鐘後,您將收到一封包含連結的電子郵件。如果該郵件未出現在您的收件匣,請檢查垃圾郵件或垃圾資料夾。
  5. 點擊該連結,並將更新檔案儲存到桌面上的資料夾。
  6. 開啟該資料夾,並在 Arena 更新檔案上按右鍵。
  7. 選擇 Winzip 解壓縮檔案,並解壓縮到此資料夾。
  8. 選擇 AUTORUN.EXE。
  9. 選擇 Install FactoryTalk Activation Manager。
  10. 安裝完成後,您需要重新啟動電腦。
如何解除安裝 Arena?
  1. 開啟控制台 > 程式和功能。
  2. 選取您要解除安裝的 Arena 版本。
在執行 Arena 時,應該安裝哪種類型的 Office 產品?

Arena – 64位元版本最適合搭配64位元Office產品及64位元作業系統使用。

Arena – 32位元版本最適合搭配32位元Office產品及32位元作業系統使用。

我如何知道我擁有哪個 Office 產品版本?
  1. 點擊頂部選單列中的「檔案」。
  2. 點擊左側藍色選單底部的「帳戶」。
  3. 點擊頁面中間相應的「關於」按鈕。
  4. 您將在彈出視窗中看到版本資訊。

FactoryTalk Activation Manager

如何重新託管授權?

進入 FactoryTalk Manager>Manage Activations 標籤頁。

  1. 點擊  Rehost Activations
  2. 點擊 Select Activations。確保 I have internet access from this computer 已勾選。
  3. 選擇要重新託管的啟動,然後點擊 Complete Rehosting。您的授權現在可以使用。
如何將授權下載到我的電腦?

使用 FactoryTalk Activation Manager 為此電腦下載新的啟動。您的電腦必須連接到網際網路。

對於您要啟動的每個產品,您需要以下項目:

  • 產品序號
  • 產品金鑰
  1. 按一下「管理啟動」標籤。
  2. 按一下「取得新啟動」。
  3. 為每個軟體產品輸入序號和產品金鑰,然後按一下「驗證啟動」以顯示您輸入的產品清單。紅色驚嘆號 圖示表示產品啟動有錯誤。將滑鼠游標停留在圖示上以查看詳細資訊。 對於「驗證啟動」表格中的每個產品,「產品版本」欄會顯示該產品可用的最早版本。請使用此預設值。
    • 選擇性-若要選擇不同版本並下載多個產品啟動副本:
      • 編輯最早版本,使其與您要啟動的版本相符。
      • 編輯該產品「# 下載數量」欄中的值。
    • 注意-最早版本選擇經過驗證後,「繫結」欄會變為作用中並顯示預設繫結。
  4. 按一下「選擇」以接受繫結。
    • 選擇性-若要選擇不同的繫結:
      • 按一下「繫結」儲存格。
      • 按一下「瀏覽」以開啟「繫結選擇」視窗。
      • 在「繫結選擇」視窗中,選擇要使用的繫結。
  5. 關閉「繫結選擇」視窗。
  6. 按一下「下載啟動」。
  7. 啟動下載完成後,按一下「列印」以儲存啟動資訊的副本以供記錄。
需要哪個版本的 FactoryTalk Activation Manager?

FactoryTalk Activation Manager 包含在 Arena 下載中。 請使用您 Arena 下載中所附的 FactoryTalk Activation Manager 版本。 要安裝 FactoryTalk Activation Manager,請選擇 MediaImage 資料夾 > autorun.exe,然後選擇 安裝 FactoryTalk Activation Manager。

如何設定 Server/Client 啟動環境?
  1. 開啟 FactoryTalk Activation Manager。選擇 Manage Activation 標籤 > Get New Activations。
  2. 輸入 Serial# 和 Product Key,然後選擇 Validate Activations。
  3. 如有需要,更改 # to download。
  4. 將 Earliest Version 更改為您想要啟用的版本。
  5. 選擇 Download Activation。
  6. 選擇 Manage This Server > Refresh Server。Server State 會先變為黃色,然後變為綠色 – Running。
  7. 選擇 Manage Activation 標籤 > Find Available Activations > Refresh Activations。您應該會看到啟用項目顯示在 Available Activations 下方。
  8. 開啟 Arena。

在將使用 Arena 的用戶端上。

  1. 安裝 Arena/安裝 Factory Talk Activation Manager。 重新啟動。
  2. 依照下列說明將每個用戶端指向伺服器。
  3. 開啟 Factory Talk Activations Manager> Manage Activations 標籤 > Find Available Activations
  4. 選擇 Update Activation Search Path
  5. 選擇 Add Server

新增授權在伺服器上所在位置的路徑。您也可以輸入伺服器名稱。您可以透過在伺服器上開啟 Factory Talk > Manage Activation 標籤 > Find Available Activations 來找到名稱。名稱位於 Available Activations 下方的 Location 中。

  1. 點擊 Up 使此路徑成為第1行。確保已選取,然後點擊 Save
  2. 點擊 Advanced 標籤 > Manage this Server。
  3. 點擊 Refresh Server。Server State 應為綠色 – Running
  4. 點擊 Manage Activation 標籤 > Find Available Activations
  5. 點擊 Refresh Activations。您應該會看到啟用項目出現在 Available Activations 下方

一般主題

Arena 是否支援 Mac?

Arena 是一款可在 32 位元及 64 位元作業系統上運行的 Windows® 應用程式。 您必須具備系統管理員權限才能安裝此軟體。

我們支援以下作業系統:

  • Microsoft Windows® 10 Pro/Enterprise
  • Windows® 7
  • Windows® Server 2016

雖然未經官方支援或測試,但使用者已成功透過 Windows® 模擬套件在 Mac 上運行 Arena。

我可以在哪裡找到Input Analyzer、Process Analyzer和OptQuest?

在Arena的典型安裝中,Input Analyzer、Process Analyzer和Optquest可以在Arena中,於工具索引標籤下的分析群組中找到。

我可以在哪裡找到 Arena Student 版本?

在 Arena 網站上,下載試用版 選項將為您提供最新版本的 Arena。 (您需要註冊。完成註冊後,您將收到下載軟體的連結。)在安裝 Arena 時,當系統要求輸入序號時,請輸入 STUDENT 以安裝具學術建模限制的版本。

我在哪裡可以找到Output Analyzer?

選取 Start > All Programs > Rockwell Software > Arena > Output Analyzer

使用 Arena

「Unexpected File Format」錯誤訊息是什麼意思?

此錯誤通常出現在您嘗試開啟使用比您目前使用版本更新的 Arena 版本所建立的模型時。  您可以使用較新版本的應用程式開啟在較舊版本 Arena 中建立的模型。  您 不可 使用較舊版本的軟體來開啟使用較新版本 Arena 建立的模型。 (適用於 32位 Arena,請參閱工具 (IMPORT/EXPORT) 模型至資料庫選項以移動模型邏輯。)

什麼是 Smarts 檔案,以及它們位於何處?

Smarts 檔案是一組獨特的小型模型集合,展示了使用 Arena 時常見的各種建模技術與情境。Smarts 專為訓練或參考工具而設計,以協助您進行模型建構。 

點擊 File>Browse SMARTS,選擇類別後再選擇模型。

我可以在哪裡下載舊版本的 Arena?

您可以聯絡 Arena Support 來討論先前的版本。 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 產品
  3. Chevron LeftChevron Left 軟體
  4. Chevron LeftChevron Left Arena®模擬軟體
  5. Chevron LeftChevron Left Arena Simulation Software 服務與支援
  6. Chevron LeftChevron Left 常見問題