Loading

Estações de trabalho padrão em conformidade com CE (área EEA)

Habilite o treinamento prático enquanto atende aos requisitos europeus de segurança e conformidade CE.
Treinamento de desenvolvimento da força de trabalho
  • Cursos conduzidos por instrutor
    • Visão geral
    • Livros do Workstation Lab
    • Livros do Workstation Lab
  • Programas de certificação
  • Auxílios de trabalho
  • Assinaturas do treinamento Learning+
Catálogo completo do curso
Estação de trabalho de treinamento GuardLogix Controller (ABT-TDGRDLX1-D-CE)
Estação de trabalho de treinamento GuardLogix Controller (ABT-TDGRDLX1-D-CE)

Esta estação de trabalho pode ser usada para programar instruções de segurança dentro de uma tarefa de segurança GuardLogix para a monitoração da circuitaria de segurança.

ControlLogix com estação de trabalho 5069 Compact I/O (ABT-TDCLX4-A-CE)
ControlLogix com estação de trabalho 5069 Compact I/O (ABT-TDCLX4-A-CE)

Esta estação de trabalho simula os mesmos esquemas de controle em execução em sua fábrica. Ela inclui um rack de E/S com 4 slots para expansão e flexibilidade de módulos.

Estação de trabalho ControlLogix – Sem Motion (ABT-TDCLX3-D-CE)
Estação de trabalho ControlLogix – Sem Motion (ABT-TDCLX3-D-CE)

Esta estação de trabalho simula os mesmos esquemas de controle em sua fábrica. Ela inclui um rack de E/S de 10 slots para expansão e flexibilidade.

Estação de trabalho de treinamento EtherNet/IP (ABT-TDENET-B-CE)
Estação de trabalho de treinamento EtherNet/IP (ABT-TDENET-B-CE)

Esta estação de trabalho pode ser usada para fornecer uma plataforma escalável e flexível para demonstrar arquiteturas modernas de controle CLP, E/S distribuída e comunicação em redes Ethernet industrial.

Estação de trabalho de treinamento Kinetix 5700 Servo Drive (ABT-TDK5700-A-CE)
Estação de trabalho de treinamento Kinetix 5700 Servo Drive (ABT-TDK5700-A-CE)

Esta estação de trabalho pode ajudar você a configurar, programar, comissionar e operar servo drives Kinetix 5700 em uma rede EtherNet/IP.

Estação de trabalho PowerFlex 755 AC Drive (ABT-TDPF755-B-CE)
Estação de trabalho PowerFlex 755 AC Drive (ABT-TDPF755-B-CE)

Esta estação de trabalho oferece várias opções de comunicação, incluindo rede EtherNet/IP incorporada, para torná-la um cavalo de batalha para suas necessidades de aplicação de treinamento de inversores.

Estação de trabalho de treinamento PointMax™ (ABT-POINTMAX-A-CE)
Estação de trabalho de treinamento PointMax™ (ABT-POINTMAX-A-CE)

Esta estação de trabalho oferece um meio de simular os esquemas de controle de E/S remota em execução em toda a sua fábrica. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Estações de trabalho de treinamento
  5. Chevron LeftChevron Left Estações de trabalho padrão em conformidade com CE (área EEA)
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.