Funcionalidade da estação de trabalho
A estação de trabalho PointMax oferece um meio de simular os esquemas de controle de E/S remota em execução em toda a sua fábrica. Se você deseja ampliar as habilidades de engenharia do seu pessoal ou desenvolver um programa eficaz para capacitar os funcionários no uso de soluções de E/S remota, a estação de trabalho PointMax ajudará você a obter o máximo de seu investimento.
Esta estação de trabalho inclui uma ampla combinação de módulos de E/S PointMax com um adaptador EtherNet/IP DLR, tornando-a uma ótima expansão para qualquer uma das estações de trabalho de treinamento baseadas em controlador. Esta estação de trabalho está em conformidade com os padrões de certificação CE.