Linguagem de diagrama de blocos de função
Um programa de diagrama de blocos de função (function block diagram, FBD) é uma representação gráfica das relações de entrada e saída em um sistema de controle. Compile seus programas de FBD usando as funções existentes de uma biblioteca padrão, seção da função ou seção do bloco de função.
A linguagem de FBD aceita o uso dos seguintes blocos de instruções que são fornecidos somente no
FactoryTalk Design Workbench
:- Operadores
- Blocos de função
- Funções
- Blocos de função definidos pelo usuário
Dê sua opinião