Ordem de execução dos programas de diagrama de blocos de função

Durante a execução do programa, um bloco de instruções é qualquer elemento no diagrama, uma rede é um grupo de blocos de instruções ligados, e a posição de um bloco de instruções é baseada no canto superior esquerdo.
As regras a seguir se aplicam à ordem de execução de um programa DBF:
  • As redes são executadas da esquerda para a direita e de cima para baixo.
  • Todas as entradas devem ser resolvidas antes de executar o bloco de instruções. Quando as entradas de dois ou mais blocos de instruções forem resolvidas ao mesmo tempo, a decisão para a execução é baseada na posição do bloco de instruções (da esquerda para a direita e de cima para baixo).
  • As saídas de um bloco de instruções são executadas recursivamente da esquerda para a direita e de cima para baixo.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal