Caixa de ferramentas do diagrama de blocos de função

Use a
Caixa de ferramentas
do diagrama de blocos de função (function block diagram, FBD) para adicionar elementos do programa ao programa de FBD.
A
Caixa de ferramentas
é exibida por padrão. Se estiver oculta, faça uma das ações a seguir:
  • Na barra de painéis, selecione Alternância da caixa de ferramentas.
  • No menu
    Exibir
    , selecione
    Caixa de ferramentas
    .
Caixa de ferramentas do FBD
Caixa de ferramentas do FBD
Caixa de ferramentas do diagrama de blocos de função
Item
Descrição
callout1
Cria uma referência para uma variável de entrada.
callout2
Contém o nome do elemento inserido para localização rápida.
Conforme você insere, os elementos que contêm o texto da pesquisa aparecem na
Caixa de ferramentas
.
callout3
Cria uma referência para uma variável de saída.
callout4
Cria uma referência para uma variável de entrada ou saída.
callout5
Contém a descrição do programa de FBD inserida. Descrições são texto em formato livre usadas apenas para fins de documentação e não são trabalhadas pelo programa.
callout_orange1
Exibe as categorias dos elementos do programa. A seleção de uma categoria filtra os elementos do programa exibidos.
callout_orange2
Exibe os elementos do programa da categoria selecionada.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal