Monitorar programas de diagrama de blocos de função

Ao monitorar programas de diagrama de blocos de função (function block diagram, FBD), você está monitorando o valor da referência de entrada, variável, função e bloco de função na saída de um FBD.
Os valores aparecem com cor, número ou valores de texto, de acordo com seu tipo de dados:
  • Os valores de saída do tipo de dados booleano são exibidos em preto ou cinza, independentemente de o valor ser Verdadeiro ou Falso. Um valor de saída preto indica que ele pode ser modificado e um valor de saída cinza indica que não é possível alterá-lo.
  • Os valores da saída dos tipos de dados SINT, USINT, BYTE, INT, UINT, WORD, DINT, UDINT, DWORD, LINT, ULINT, LWORD, REAL, LREAL, TIME, DATE e STRING são exibidos como um valor de texto ou número no elemento.
  • Quando o valor de saída de um valor de número ou texto estiver indisponível, pontos de interrogação (??) aparecerão no rótulo da saída. Os valores também aparecem na instância
    Dicionário
    correspondente.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal