Instruções do temporizador/contador

Use as instruções do temporizador/contador para controlar operações com base no número de eventos e no tempo.
Instruções do contador
Instrução
Descrição
Conta inteiros desde um determinado valor até 0, um por um.
Conta inteiros desde 0 até um determinado valor, um por um.
Conta inteiros desde 0 até um determinado valor, um por um, ou desde um determinado valor até 0, um por um.
Lê o valor do relógio de alta velocidade no controlador
Micro800
.
Temporização retentiva. Aumenta um temporizador interno quando a entrada está ativa, mas não restaura o temporizador interno quando a entrada muda para inativa.
Tempo de atraso de saída. Aumenta um temporizador interno até um determinado valor.
Tempo de atraso de entrada. Aumenta um temporizador interno até um determinado valor.
Atraso ativando uma saída em uma linha verdadeiro e atraso desativando a saída na linha falso.
Temporização de pulso. Em uma borda ascendente, aumenta um temporizador interno até um determinado valor.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal