Adicione um FBAxis ao projeto do controlador
No
FactoryTalk Design Workbench
, um módulo de plug-in 2080-MOT-HSC que é adicionado a um projeto do controlador Micro800
pode ser ativado com o Eixo de feedback
. O número de FBAxes suportados em um projeto do controlador varia com o tipo de controlador.Depois de adicionar um módulo de plug-in 2080-MOT-HSC e ativá-lo com o
Eixo de feedback
:- Na página da configuração do2080-MOT-HSC, um nóEixo de feedbacké criado. Selecione o nó para exibir e definir as configurações nas seguintes páginas:
- Na página de configuração de Movimento de PTO, uma caixa de seleçãoFBAxisé adicionada. Por padrão, a caixa de seleção fica selecionada e é somente leitura.<x>
Pré-requisitos
- Adicione um módulo de plug-in 2080-MOT-HSC ao projeto do controlador.
Para adicionar um FBAxis ao projeto do controlador
- NoOrganizador do projeto, acesse e clique duas vezes em2080-MOT-HSC.
- Na página do2080-MOT-HSC, selecione o nóConfiguração.
- Na listaHabilitar plug-in com, selecioneEixo de feedback.
Depois de adicionar um FBAxis ao projeto do controlador:
- Na página de configuraçãoMovimento de PTO - Geral, a caixa de seleçãoFBAxisfica disponível. A caixa de seleção fica selecionada e é somente leitura.<x>
- Na páginaMovimento de PTO - Geral, um nó deEixo de feedbackfica disponível.
Dê sua opinião