Guia FBAxis - Geral
Use a página de configuração
FBAxis<x> - Geral
para realizar as seguintes ações:- Renomear o FBAxis.
- Emparelhar o FBAxis com um eixo de saída de trem de pulso (pulse-train output, PTO), quando um eixo PTO é parte da configuração do controlador.
- Especificar o tipo de codificador de movimento quando o FBAxis é emparelhado com um codificador.
Configuração | Descrição |
|---|---|
Nome do eixo | Especifica o nome do eixo de feedback. O nome do eixo deve ser exclusivo e não pode ser igual a nenhum nome de variável existente, tipo de dados ou palavra reservada. As convenções de nomenclatura de um nome de eixo são as seguintes:
|
Emparelhar com | Especifica com qual eixo o FBAxis é emparelhado. As opções são as seguintes:
Quando um eixo de feedback de movimento for definido, ele será somente leitura e não poderá ser alterado até que você cancele o emparelhamento. Quando um eixo PTO que está emparelhado com o FBAxis for excluído, a seleção Emparelhar com muda para a configuração padrão Codificador . |
Tipo de codificador | Especifica o tipo de codificador de movimento usado para enviar informações de feedback do FBAxis. As opções são as seguintes:
Quadratura X4 é o tipo padrão. As opções estão disponíveis quando você define Emparelhar com como Codificador . |
Dê sua opinião