Abrir as páginas de configuração do FBAxis<x>
No
FactoryTalk Design Workbench
, um módulo de plug-in 2080-MOT-HSC adicionado ao projeto do controlador pode ser ativado com o Eixo de feedback
.Depois de adicionar um módulo de plug-in 2080-MOT-HSC e ativá-lo com o
Eixo de feedback
:- Na página da configuração do2080-MOT-HSC, um nóEixo de feedbacké criado. Selecione o nó para exibir e definir as configurações nas seguintes páginas:
- Na página de configuração de Movimento de PTO, uma caixa de seleçãoFBAxisé adicionada. Por padrão, a caixa de seleção fica selecionada e é somente leitura.<x>
Pré-requisitos
Para abrir a página de configuração do
FBAxis
<x>
- NoOrganizador do projeto, acesse e clique duas vezes em2080-MOT-HSC.
- Na página do2080-MOT-HSC, selecioneEixo de feedback.
Dê sua opinião