이 워크스테이션은 안전 회로를 모니터링하기 위해 GuardLogix 안전 태스크 내에서 안전 지침을 프로그래밍하는 데 사용할 수 있습니다.
이 워크스테이션은 공장에서 실행되는 동일한 제어 체계를 시뮬레이션합니다. 모듈 확장 및 유연성을 위한 4슬롯 I,O 섀시가 포함되어 있습니다.
이 워크스테이션은 공장의 동일한 제어 체계를 시뮬레이션합니다. 모듈 확장 및 유연성을 위한 10슬롯 I,O 섀시가 포함되어 있습니다.
이 워크스테이션은 현대 PLC 제어 아키텍처, 분산 I,O 및 산업용 이더넷 네트워킹을 시연하기 위한 확장 가능하고 유연한 플랫폼을 제공하는 데 사용할 수 있습니다.
이 워크스테이션은 EtherNet,IP 네트워크에서 Kinetix 5700 서보 드라이브를 구성, 프로그래밍, 시운전 및 실행하는 데 도움이 됩니다.
이 워크스테이션은 내장 EtherNet,IP를 비롯한 다양한 통신 옵션을 제공하여 드라이브 교육 애플리케이션에 적합합니다.
이 워크스테이션은 공장 전체에서 실행되는 리모트 I,O 제어 체계를 시뮬레이션하는 수단을 제공합니다.