워크스테이션 기능
ControlLogix 및 FLEX I,O 교육 워크스테이션은 현대 PLC 제어 아키텍처, 분산 I,O 및 산업용 이더넷 네트워크를 시연하기 위한 확장 가능하고 유연한 플랫폼을 제공합니다. EtherNet/IP 통신이 통합된 ControlLogix 5580 컨트롤러를 중심으로 구축된 이 워크스테이션은 FLEX 5000 및 CompactLogix 기술을 사용하여 중앙 집중식 및 리모트 I,O 구성을 지원합니다.
관리형 및 비관리형 Stratix 이더넷 스위치는 현실적인 네트워크 토폴로지를 가능하게 하며, PanelView Plus 7 HMI는 모니터링, 제어 및 진단을 위한 로컬 작업자 상호 작용을 제공합니다. 모듈형 전원 분배 및 보호 구성요소는 고급 제어, 네트워크 및 시스템 통합 애플리케이션을 지원하도록 설계된 견고한 교육 플랫폼을 완성합니다. 이 워크스테이션은 CE 인증 표준을 준수합니다.