검색
Studio 5000 Logix Designer 온라인 도움말
업데이트된 명령어 니모닉
Logix Designer 버전 36 이상에서는 IEC 61131-3 및 PLCopen 표준에 따라 이러한 명령어 니모닉이 업데이트되었습니다.
명령어
v35 이전 버전의 니모닉
v36 이상 버전의 니모닉
아크 코사인
ACS
ACOS
아크 사인
ASN
ASIN
아크 탄젠트
ATN
ATAN
BCD로 변환
TOD
TO_BCD
정수로 변환
FRD
BCD_TO
같음
EQU
EQ
보다 큼
GRT
GT
크거나 같음
GEQ
GE
작거나 같음
LEQ
LE
보다 작음
LES
LT
제한
LIM
LIMIT
이동
MOV
MOVE
같지 않음
NEQ
NE
제곱근
SQR
SQRT
자르기
TRN
TRUNC
X의 Y제곱
XPY
EXPT
명령어 집합
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal