자르기(Truncate, TRUNC)

이 표에는 이 명령어를 지원하는 컨트롤러 및 응용 프로그램이 나와 있습니다.
아키텍처
표준 응용 프로그램
안전 응용 프로그램
CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 및 GuardLogix 5570 컨트롤러
예
아니요
CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러
예
예
활성화되면 TRUNC 명령어는 소스의 분수 부분을 제거하고(잘라냄) 결과를 대상에 저장합니다.
팁: Logix Designer 버전 36에서 이 명령어의 니모닉이 TRN에서 TRUNC로 변경되었습니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
함수 블록 다이어그램
함수 블록 다이어그램은 다음 요소를 지원합니다.
FBD 블록
FBD 함수
팁: FBD 함수는 CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에만 적용됩니다.
구조화된 텍스트
이 명령어는 구조화된 텍스트에서 사용할 수 없습니다.
팁: 동일한 결과를 계산하려면 식에서 TRUNC를 오퍼레이터로 사용합니다. 스트럭쳐드 텍스트 내에서 식의 구문과 할당에 대한 자세한 내용은 항목을 참조하십시오.
피연산자
중요: 다음과 같은 경우 작업 시 예외가 발생할 수 있습니다.
  • 출력 태그 피연산자가 덮어써집니다.
  • 구조 피연산자의 구성원이 덮어써집니다.
  • 지정된 경우를 제외하고 여러 명령어에서 구조 피연산자를 공유합니다.
명령어 내에서 숫자 데이터 유형을 혼합하기 위한 데이터 변환 규칙이 있습니다. 데이터 변환 항목을 참조하십시오.
래더 다이어그램
피연산자
데이터 유형
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370 및
GuardLogix
5570 컨트롤러
데이터 유형
CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러
형식
설명
Source
REAL
REAL
LREAL
즉시
태그
잘라낼 값.
Destination
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
태그
명령어의 결과를 저장할 태그.
함수 블록 다이어그램
FBD 블록
피연산자
유형
형식
설명
TRUNC
FBD_TRUNCATE
태그
TRN 구조
FBD 함수
입력 피연산자(왼쪽 핀)
데이터 유형
CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러
설명
Source
REAL
LREAL
잘라낼 값
출력 피연산자(오른쪽 핀)
데이터 유형
CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러
설명
Dest
LINT
함수의 결과.
항목을 참조하십시오.
FBD_TRUNCATE 구조
입력 구성원
데이터 유형
설명
EnableIn
BOOL
활성화 입력. 거짓이면 명령어가 실행되지 않고 출력이 업데이트되지 않습니다.
기본값은 참입니다.
Source
REAL
변환 명령어에 대한 입력.
입력은 입력 태그를 통해 SINT, INT, DINT, LINT, USINT, UINT, UDINT, ULINT 및 LREAL도 허용합니다. 그러나 정수 유형은 먼저 REAL 유형으로 변환됩니다.
SINT, INT, USINT 또는 UINT를 REAL로 변환하면 데이터 정밀도가 제대로 유지합니다.
32비트 유형(DINT, UDINT)을 REAL로 변환하면 데이터 정밀도가 손실될 수 있습니다. 두 데이터 유형 모두 32비트 데이터를 저장하지만 REAL 유형은 32비트 중 일부를 지수 값을 저장하는 데 사용합니다. 정밀도가 손실되면 컨트롤러는 32비트 유형(DINT, UDINT)의 중요도가 가장 낮은 부분을 취합니다.
64비트 유형(LINT, ULINT 및 LREAL)을 REAL로 변환하면 데이터 정밀도가 손실될 수 있습니다.
출력 구성원
데이터 유형
설명
EnableOut
BOOL
명령어가 활성화되었을 때 폴트 없이 실행되었는지를 나타냅니다.
Dest
DINT
명령어의 결과.
설명
잘라내기는 값을 반올림하지 않으며, 대신에 분수가 아닌 부분은 분수 부분의 값과 상관없이 동일하게 유지합니다.
연산 상태 플래그에 영향
컨트롤러
연산 상태 플래그에 영향
CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러
조건부, 항목을 참조하십시오.
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370 및
GuardLogix
5570 컨트롤러
예
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 배열 인덱싱 폴트의 경우 항목을 참조하십시오.
실행
래더 다이어그램
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
N/A.
렁-입력-조건이 거짓임
렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정합니다.
렁-입력-조건이 참임
렁-출력-조건을 렁-입력-조건으로 설정합니다.
Dest = Source의 잘린 값.
사후 스캔
N/A.
함수 블록 다이어그램
FBD 블록
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
N/A
EnableIn이 거짓임
EnableOut을 EnableIn으로 설정합니다.
EnableIn이 참임
Dest = Source의 잘린 값.
오버플로가 발생하는 경우
EnableOut을 거짓으로 해제합니다.
그렇지 않으면
EnableOut을 참으로 설정합니다.
명령어 최초 스캔
N/A
명령어 최초 실행
N/A
사후 스캔
N/A
FBD 함수
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
N/A
정상 스캔
Dest = Source의 잘린 값.
명령어 최초 실행
N/A
명령어 최초 스캔
N/A
사후 스캔
N/A
예
래더 다이어그램
함수 블록 다이어그램
FBD 블록
FBD 함수
구조화된 텍스트
REAL_dest := TRUNC(REAL_src);
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal